结果:找到"加速不加价 嘉立创",相关内容1000条
- 送工程师定制款鼠标垫!
- 即日起,在嘉立创集团旗下PCB、SMT、立创商城、FA机械/电气零部件商城、钢网、3D打印、CNC、钣金业务线下单,就送嘉立创电子工程师定制款防滑鼠标垫!(客户需在下付费订单且订单金额>1元时,选择是否需要随货赠送一个工程师定制款鼠标垫),首批28万份送完即止!送28万份工程师定制款鼠标垫春节前就已经有部分小伙伴收到了嘉立创为电子工程师们专门定制开发的鼠标垫。有的小伙伴不禁疑惑,一个普普通通的鼠标垫还需要专门定制开发嘛?一个普通的鼠标垫做起来不难,但要用心做一款符合电子工程师使用场景的鼠标垫可不容易。点击图片打开原文查看《工程师定制款鼠标垫视频介绍》一款好的鼠标垫,首先要考虑是否丝滑。...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创 活动福利 工程师 机械加工 电子 对话嘉立创 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-01 09:34:00
- 常见的CNC机床|车铣复合加工中心
- 前面我们提到,车床和铣床都各有优缺点:车床能够加工出旋转对称的零件,铣床能够加工出平面和复杂形状的零件。然而,在现代机械加工领域,需要加工的零件往往复杂且精度要求高,单一的机床加工已经无法满足生产需求了。因此,产生了一种新的机械加工方式——复合加工。复合加工就是把几种不同的加工工艺,在一台机床上实现。包括车铣复合、切削与3D打印复合、激光与冲压复合等。而其中发展最快、应用最广的一种,就是车铣复合加工。一、车铣复合车铣复合加工中心既可以做车削加工又可以做铣削加工的工件。它相当于一台数控车床和一台数控加工中心的复合,可以一次性完成一个工件的全部或者大部分加工,所以又称为小型生产线。适用性:车铣复...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC加工 嘉立创 机械加工 机械制造 数控机床 车铣复合 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 09:59:00
- 解答两则|压铆螺母的选型库?钣金加工生产要出哪些图?
- 之前收到了一些客户朋友提出的问题,在这里我们也将回答整理出来供参考。问题一、压铆螺母的选型库?关于压铆螺母和压铆螺柱,从M2-M6常用的螺母,及长度在4-20(都是整数)MM以内的压铆螺柱规格都是备有现货(包括盲孔和通孔),同样规格4-20MM(都是整数)以内的压铆螺钉也都有备货,材料是以铁和不锈钢为主(均有现货库存),铝压铆螺母的稳定性还在测试当中(压得不紧,容易脱落),暂时没有主要投放,铝件压铆暂时主要以铁为主。(强度还可以,最大影响主要在于铝材需要压铆的,铁的压铆件不能氧化,只能是在氧化后再进行压铆操作,颜色会不统一,有些压铆件也必须是在折弯前进行的压铆,得考虑到压铆避让问题)在此之外...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创钣金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 09:41:00
- 什么是CNC?
- 一、什么是CNC?玩机械的不知道CNC是什么可说不过去,如果你有搞机械、玩机械的想法,如果你还不明白机械是怎么加工出来的,那么就跟着小编的来了解一下吧!所谓的机械加工,就是通过车、铣、刨、磨、镗、钻、电火花、剪板、折弯、激光切割等加工方式,把各种毛坯料加工成我们所需要的形状和精度尺寸,能完成这些加工的设备我们都可以称为机床。传统的机械加工都是用手工操作普通机床作业的,加工时用手摇动机械刀具切削金属,靠眼睛用卡尺等工具测量产品的精度的。点击图片即可观看视频而在普通机床的基础上,加入计算机数字控制技术,就叫数控机床。数控机床可以按照技术人员事先编好的程序自动对产品和零部件直接进行加工,也就是我们...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-26 15:02:00
- 立创EDA加载不了工程怎么办
- 立创EDA加载不了工程怎么办,显示加载工程列表失败
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 加载不了工程怎么办 发帖人:地方地方 发帖时间:2021-11-20 14:04:00
- 两层4X4的板卡需要加工五天
- RT,详细见图片,已经无话可说,因为被这个速度气死了。。。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: PCB加工速度 发帖人:青山不寂寞 发帖时间:2020-12-20 12:00:00
- 从adxl362中读取的数据有时候正确,有时都是0x00,请问有哪些原因呢?
- 我在使用adxl362传感器采集加速度值,现在遇到一个问题,就是从adxl362中读取数据时,读取的值都是0x00.。具体信息如下:设计上VS是与VDD使用一个电压,同时这个电压与cpu的工作电压也一样,spi的clk是1Mhz,时序都完全符合要求。工作电压是3.3V。不断测试,发现经常在读adxl362数据时读取的值是0x00.但如果长时间不上电,再上电大概率读取到正确的数据,如果运行一段时间后,再下电、上电运行,这时读取adxl362数据的值都是0x00。将电源和地短接一下,再初始化恢复正常。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: adxl362 加速度计 发帖人:不悔0396 发帖时间:2019-03-15 16:31:00
- 330425-01-00加速度传感器
- 330425-01-00加速度传感器描述这些加速度计适用于重要的机械应用需要套管加速度测量,例如齿轮啮合监测。330400旨在满足美国石油公司的要求Institute加速度计标准670。它提供了50的幅度范围g峰,灵敏度为100mV/g。330425是相同的,除了它提供了一个较大的幅度范围(峰值75g)和25mV/g的灵敏度。警告如果正在对机器进行整体保护的测量,应该考虑每种测量的有用性应用。最常见的机器故障(不平衡,不对中,等等)起源于转子并导致转子增加(或至少改变)振动。为了使任何房屋测量单独对整体有效机器保护时,必须忠实地输入大量的转子振动传输到轴承箱或机器外壳,或更具体地说,传感器的...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 加速度传感器 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-10-30 16:35:00
- 怎么才能加入嘉立创创投
- 怎么才能加入嘉立创创投!QQ:253731223电话:13437179299怎么才能成为员工!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 加入嘉立创创投 发帖人:唯一咯2018 发帖时间:2018-09-05 21:25:00
- 嘉立创初步完成了常规工艺加速不加价:48小时出货计划!
- 最近1-2周,更多客户可能发现嘉立创的PCB打样的速度极快,2天就发货了,那是嘉立创初步完成了常规工艺加速不加价48小时出货计划,嘉立创的样板每天大几千款,做任何一个调整而动全身,实为不易!1:说得好,不如做得好,嘉立创十年如一日,敢于挑战自己,也敢于挑战同行,我们可能不会说得那么动听,但一定做得让你感动,我们每天都在进步!2:嘉立创初步完成了常规工艺48小时加急出货计划!下一步计划提升到24小时出货计划!3:嘉立创同样为了保证品质,决不为了速度而采用负片工艺制作(负片工艺能极速加快)从而带来过孔致命的问题4:常规工艺指的是是,板厚1.6,1.2,1.0,喷锡,绿油,双面,30片以下的样板,...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 加速不加价 嘉立创 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-08-04 10:34:00
返回